This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F543:SN74F543替代产品

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74F543, SN74HCS245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269941/sn74f543-sn74f543-alternative

器件型号:SN74F543

我期待了解 TI 是否有  采用穿孔封装(PDIP)的 SN74F543的替代产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道有现成的备用通孔: SN74F543NT

    但是、不再提供该工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    此器件相当旧、因此可能没有合适的替代产品。 您的用例是什么? 我看到它有单独的 LE 和 OE 引脚。 是否需要这些 LE 引脚或通用8通道总线收发器是否正常工作  (如 www.ti.com/.../SN74HCS245)(它没有 PDIP 封装、但我想先弄清楚您的需求、以便我们可以查看具有 PDIP 的器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通用器件将不起作用。  我需要单独的 LE 和 OE 引脚、因为我要使用带滑动开关的74F543启用或禁用16位总线、具体取决于要在哪个系统中安装该卡。  我可能只需要将这个 IC 用作 SMD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    遗憾的是、无法更换 LE 引脚。 我推荐的最好办法是 https://www.ti.com/product/SN74HCT623 、它具有两个用于 A/B 侧的 OE 引脚。