This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:TXB0104-Q1 &放大器;I2S 端子电阻器

Guru**** 2506995 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1272969/txb0104-q1-txb0104-q1-i2s-terminal-resistor

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0304-Q1

TXB0104-Q1用于我的产品系列中的 I2S 电平转换、1.8V 至3.3V;

如何将端子电阻放置 在原始 I2S 信号上?  

它应该放置在 SOC 端附近还是靠近 TXB0104-Q1?   选项1还是  选项2?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、每条布线在驱动器件附近应具有一个源端接电阻器、因此您需要八个电阻器。 对于短迹线、不需要端接。 (根据经验、如果以英寸为单位的布线长度小于信号上升时间的两倍(以纳秒为单位)、则布线较短。)

    您会有单向信号、因此 TXU0304-Q1等单向转换器的效果会好很多。