This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV164A:SCLS403J 版数据表 SCLS403K 的修改点。

Guru**** 2507815 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV164A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1274734/sn74lv164a-modified-point-of-datasheet-ver-scls403k-from-scls403j

器件型号:SN74LV164A

大家好!

我的一个客户使用 SN74LV164A 进行大规模生产。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?  

问:
最近、器件数据表从 SCLS403J 版本修改为 SCLS403K 版本。
SCLS403K 说明了以下有关修改后的点的信息。
>将修订版本 J (2022年12月)更改为修订版本 K (2023年3月)
>•更新了文档的结构布局
>•将 D 封装的热性能值从 RθJA = 92.6更新为112.9、
   RθJC (top)= 53.9到68.7、RθJB = 46.8到69.4、ΨJT = 18.9到30、
   ΨJB = 46.6至69、所有值均以°C/W 为单位

但我们 可以看到、K 版本中的 D 封装热性能信息与 J 版本相同。
和 PW 封装1与版本 J 不同。

以下哪一项对于新数据表是正确的?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    似乎在更新这一点上有一个错误。 修订历史记录具有正确的编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的答复。

    客户使用 PW 封装。  
     D 封装热性能信息 应该更改而不是 PW  封装、这是正确的吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请你给我答复吗?

     应更改 D 封装热性能信息、还是  应更改当前数据表中的 PW 封装热性能信息?

    非常感谢、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    是的、应该正确。 可以遵循修订历史记录的 D 封装。 不应更改 PW 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    非常感谢您的答复。

    我知道 D 封装的热性能信息应该更改、而不是 PW 封装1。
    客户想知道何时修改器件数据表。
    您能告诉我器件数据表修改计划吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和屋山:

    我不能完全确定何时修改。 我们一直在努力更新最新数据表。