大家好、我们计划将24MHz 信号输入到 TXU0304的三个输入中。 输入和输出将由1.8V 供电、因此不会发生电平转换。 三个输出将进入最大抖动规格为70ps 的负载。 假设源24MHz 没有抖动、TXU0304会添加多大的抖动?
查看数据表中的传播延迟表、如果延迟最小为0.5ns 至22ns、此差异可能会导致抖动21.5ns 正确?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jerome、
根据70ps 的最大抖动规格、 我假设您是指输入与输出之间的差值、即传播延迟。
因此、 3个 I/O 中的任何一个都可以具有介于最小值和最大值之间的任何值。 但是、器件 I/O 都具有相同的条件(相反、最小条件下施加1个 I/O 应力、最大条件下施加另一个 I/O 应力)。 即所有 I/O 将具有类似的条件、因此具有类似的传播延迟。
您还可以使用 TXU-EVM 进行验证、谢谢。
此致、
迈克尔.