请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXV0106-Q1 主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T45-Q1、
请提供 IBIS 模型和工程详细信息、如下所示
您请求的型号的设备名称:
- SN74AVC2T45-Q1
- TXV0106-Q1
项目详情:
用于仿真 ASIC 和 FPGA 之间跨背板的100Mbps 应用、包括两个连接器和10英寸的总 PCB 布线。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请提供 IBIS 模型和工程详细信息、如下所示
您请求的型号的设备名称:
项目详情:
用于仿真 ASIC 和 FPGA 之间跨背板的100Mbps 应用、包括两个连接器和10英寸的总 PCB 布线。
您好、Liang、
Unknown said:SN74AVC2T45-Q1
您可以使用 SN74AVC2T245 IBIS 模型 或 AVC 系列中的任何其他 IBIS 模型。
Unknown said:TXV0106-q1
请注意、虽然计划很快将器件上市、但到目前为止仍处于加速产品发布状态、但我也在继续提交发布时要提供的 IBIS 票证。
但是、我已经对 TXV 系列进行了多个基准分析、对于具有典型容性负载的器件、100Mbps 无需考虑。
如果需要进一步说明、请通过两个连接器和10英寸迹线帮助估算总容性负载、谢谢。
此致、
迈克尔.
感谢您对器件及其发布状态的更新。 我注意到该产品仍处于"加速产品发布"状态。 我也感谢您在 IBIS 数据发布后主动提交请求单。