This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:它意味着"双电源同相定向电压电平转换器和 quot;?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1309582/txu0304-what-do-it-mean-dual-supply-noninverting-fixed-direction-voltage-level-translators

器件型号:TXU0304

您好!

  您能告诉我 "双电源同相定向电压电平转换器"的含义是什么吗? 它是否支持来自1个信道上 A->B 和 B->A 的双向通信,即 A1?

  还是只支持一个方向? 示例:A1/2/3通道支持 A->B 端口,但 A4支持 B->A 端口?

 施密特触发器位于1侧(A1/2/3、B4)、不支持 B1/2/3、A4、对吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "固定方向"是指每个通道都具有固定方向。 如图所示、前三个通道从 A 传输到 B、第四个通道从 B 传输到 A。

    施密特触发器输入位于作为输入的引脚上、即 OE/A1/A2/A3/B4。