This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:输入泄漏电流

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1315845/sn74lxc2t45-input-leakage-current

器件型号:SN74LXC2T45

大家好、Logic 团队、

数据表中仅指定了 Vinput = VCCI 时的输入泄漏电流。 您是否具有 Vinput 高于 VCCI 的测试条件?

Rgds、
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    请注意、相同的规格适用、因为电压范围涵盖高达5.5V 的最大建议值。

    但是、我还联系了设计团队以阐明是否有任何可能不同的数据、如果出现这种情况、我会更新这些数据、谢谢。

    此致、

    迈克尔.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    如果条件 VI > VCCI,您是否具有泄漏数据?

    Rgds、
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin、

    确认您可以在下面使用的设计、谢谢。

    此致、

    迈克尔.