This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:组件选择支持请求

Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1317744/sn74avc2t45-support-request-for-component-selection

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AVC8T245

大家好、

我们需要将 eMMC 5.1设备(其8#数据引脚上每个支持400Mbps 的数据速率、IO 电压电平为1.8V]连接到 FPGA 的 GPIO 引脚(每个 GPIO 引脚上支持400Mbps、IO 电压电平为1.2V)。 因此、我们需要在 FPGA 和 eMMC 器件之间使用电平转换器。 您是否有符合我们要求的电平转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    对于1.2V 电压、AVC (SN74AVC8T245)系列目前最适合。

    不过、数据速率 取决于系统设计人员对各种参数的耐受性、因此通常需要在特定的应用环境中进行测试、以更清楚地了解信号完整性。

    此致、

    迈克尔