This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:询问 A 端口、B 端口相关器件、包括 TXS0102

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1320868/txs0102-inquiry-about-a-port-b-port-related-parts-including-txs0102

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:TXU0202

您好、TI 专家

客户正在寻找 UART 电平转换器。

经客户确认、TX0102的 A 端口和 B 端口的规格如下。

但是、我们要查询的是 TX0102的 A 端口和 B 端口是否使用了具有相反电压的元件。 您能检查一下吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行电路板布局时、只需旋转芯片、使 A 引脚和 B 引脚位于另一侧。

    TXU0202没有这些电压限制。