This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV6T17:器件断电时的输入信号

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324758/sn74lv6t17-input-signal-when-device-is-powered-off

器件型号:SN74LV6T17
主题中讨论的其他器件:TXV0106

您好、团队成员:

器件断电时、我是否可以向输入引脚输入1.8V 电压?

我可以看到、从输入端到 Vcc 之间没有钳位二极管、因此我假设它没有问题。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    是的、对于过压容差输入、如果 Vi 可以大于 Vcc、这是可以的、谢谢。  

    此致、

    迈克尔.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael-San:

    感谢您的快速回答!

    那么输出引脚呢? Vo 是否可以大于 Vcc?
    输出引脚是否具有 ioff 功能?

    Abs Max 会说"施加到任何处于高阻抗或断电状态的输出的电压范围"、但我在数据表中没有找到任何 ioff 特性。

    此致、
    桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的敬圣:

    遗憾的是、在电气特性中我没有看到任何 Ioff 规格。 指示 Ioff 功能不适用。

    请注意、单电源电平转换器的输出电压= Vcc。

    我还建议使用 TXV0106等具有 Ioff 和 Vcc 隔离特性的6通道双电源电平转换器、其中任一电源低于100mV 时、输出将处于高阻抗状态。

    此致、

    迈克尔.