This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T234:我们目前正在设计中使用的是 SN74AVC4T234、您可以验证所连接的电路吗?

Guru**** 1490575 points
Other Parts Discussed in Thread: TXV0106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1348994/sn74avc4t234-we-are-currently-using-sn74avc4t234-in-our-design-could-u-please-verify-the-attached-circuit

器件型号:SN74AVC4T234
主题中讨论的其他器件:TXV0106

大家好、

  目前、我们使用以下电路 对100 MHz 时钟信号进行电压电平转换、这两个电压与我们用于隔离的电压相同。

目前、我们正在使用以下电平转换器将100 MHz 时钟信号的3.3V 转换为18V。

您可以验证上述电路以对100 MHz 时钟信号进行电平转换。

此致、

Ganesh。 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    是的、数据表指定1.8V 输出最高可达100 MHz。

    多亏了这些工具、您也可以看到 TXV0106以便于实施。

    此致、

    迈克尔.