请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1350321/txu0204-output-enable-control
器件型号:TXU0204大家好。
我对 TXU0204的输出使能控制有疑问。
我的设计如下所示。
- VCCA=3.3V (固定值)、VCCB= 1.8V 或3.3V (默认值)
-以 VCCA 为基准通过10千欧电阻器的输出使能
Karan 下方的链接提到、当 INA 处于高电平状态时、为 VccB 供电关闭。
如果输出使能引脚处于低电平状态、然后 VccB 断电、而 INA 处于高电平状态、该怎么办? 这是不是不希望出现的情况?
此致。