请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC2G32 我们正在外壳内的多个电路板上使用 SN74LVC2G32DCUR 我们正在进行热分析、需要了解数据表中未提供的更多信息。 我们需要确保器件不会承受过应力、因此我们需要知道器件结到电路板、外壳顶部和外壳底部的热阻。 数据表中仅列出了结至环境的电阻。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在外壳内的多个电路板上使用 SN74LVC2G32DCUR 我们正在进行热分析、需要了解数据表中未提供的更多信息。 我们需要确保器件不会承受过应力、因此我们需要知道器件结到电路板、外壳顶部和外壳底部的热阻。 数据表中仅列出了结至环境的电阻。
尊敬的 Art:
我们手头没有这些数据。 我已提交请求、我们将在大约2周内获得结果。
此致、
欧文
尊敬的 Art:
请求花费的时间比预期的要长。 请参阅下面的以了解这些值。
| 结果-θ JA 高 K (标准数据表值) | 222.7 |
| 结果-θ JC、顶部(标准数据表值) | 79.9 |
| 结果-θ JB (标准数据表值) | 132.6 |
| 结果-Ψ JT (标准数据表值) | 22.0 |
| 结果-Ψ JB (标准数据表值) | 131.8 |
此致、
欧文