https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352413/lsf0102-spec-check
器件型号:LSF0102主题中讨论的其他器件:TCA39306、
您好
您能否帮助推荐一个可在50MHz 以下使用并可用于将3.3V 转换为1V 的电平转换器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1352413/lsf0102-spec-check
器件型号:LSF0102您好
您能否帮助推荐一个可在50MHz 以下使用并可用于将3.3V 转换为1V 的电平转换器?
多少个通道、每个通道的方向是什么?
大家好、Gareth:
广泛的转换器产品组合可用于满足上述条件。 请参阅 电压转换应用快速参考 、了解具体取决于信号接口的通用输入。 每个通道、 通道计数或时序要求是否有特定的信号方向?
此致、
插孔
您好,Jack
2个通道、所有通道都是双向的。
如果上拉电阻器足够强、而另一个器件具有足够的驱动强度、则可以使用 LSF。 (对于1V 器件、通常情况并非如此。)
这是什么协议?
您好,Jack
DDR5、电平转换器将用于 HSCL 和 HSDA、以将电压电平从3.3V 转换为1V。
大家好、Gareth:
在这种情况下、 TCA39306/LSF0102可 用于具有自动双向 I3C HSCL/ HSDA 信号的电平转换。
此致、
插孔