This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:连接大 Cext 时 Vcc 的关断时间

Guru**** 2035740 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LVC1G123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372595/sn74lvc1g123-turn-off-time-of-vcc-when-large-cext-is-connected

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:SN74LV123A

工具与软件:

您好、团队成员:

在 SN74LV123A 的数据表中、10.2.1.1节描述了由于从 PIN2或4放电而必须考虑 Vcc 的关断时间。

另一方面、 SN74LVC1G123的数据表未提及 Vcc 的关断时间。
 使用 SN74LVC1G123时、是否可以忽略此关断时间注意事项?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在 SN74LV123A 和 SN74AHC123数据表中找到此文本、但引脚编号错误、在其他任何地方都未指定30 mA 限制、我甚至不确定 这听起来像是从其他一些器件复制的一段话。

    我不知道 针脚7/15 (?) 被视为输入或完整输出(清零功能将是开漏输出)、因此具有保护二极管。 所有 LV-A/AHC/LVC 输入都可以过压(无二极管)、因此这些系列之间应该没有差异。