This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74 -锁存时间

Guru**** 2001725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422, SN74LVC1G123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1382754/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74---latching-time

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件:TPS3422SN74LVC1G123

工具与软件:

大家好、TI 团队:

请检查锁存器的设计。 要求是在触发 MCU 唤醒后、按键的低电平状态应保持在约1S、然后 MCU 的 GPIO 将读取该状态。

1.帮助检查 SN74LVC1G74RSER 的外设原理图设计。
2.如下图所示、锁存时间是用哪个公式计算的?

3.如下图所示、PRE 和 CLR 都设为高电平。 当 CLK 检测到上升沿时、Q 输出低电平、这是我需要的结果。 (未添加 RC 电路);然后锁存1S (根据 RC)后、Q 变得更高、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路没有一秒的延迟。 (保持时间仅为5ns、指不同的东西。)

    您的规格不明确。 按下按钮时、输出应该会发生什么情况?  松开按钮时、输出会发生什么情况? 按下按钮的时间是否小于或大于1秒?

    您可能需要像 TPS3422 (具有7.5s 的延迟)这样的按钮控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemes、

    1、我的要求是当不按下按键时、输出高电平、按下按键时、输出低电平、保持1左右、然后恢复到默认的高电平。

    2.我的应用场景如下:按下按键时、中断响应会触发 MCU 启动。 超过400ms 后、MCU 将启动、然后读取 GPIO 状态以将其识别为 KEY、因此 SN74LVC1G74RSER 需要在大约1S 连接至 GPIO 时按下 KEY 状态(低电平)。 MCU 上电后、读取 GPIO 状态并执行下一次软件操作。

    3.请检查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G123确实输出固定长度的脉冲、但脉冲为高电平、而非低电平。 如果您无法更改软件、请添加反相器。