This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:是否适用于 MII 模式?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TXS0108E, TXS0108E-Q1, TXV0108-Q1, LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399723/txs0108e-q1-is-suitable-for-mii-mode

器件型号:TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件: TXV0108-Q1LSF0108-Q1、LSF0108 、TXS0108E

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我们的设计中、我们将 TXS0108E-Q1 IC 用于 MII 模式  (速度:100Mbps) 接口(TX 和 RX 引脚连接只在一个电平转换器中连接)。 我们能否将此电平转换器用于 MII 模式?

如果 MII 模式不适合、请建议为 MII 模式接口使用其他电平转换器。

规格:  

  1. 电压为3.3V 至1.8V 和1.8V 至3.3V
  2. 10Mbps 数据速率
  3. 双向。

此致、

Virali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Virali、  

    此处有两个问题:  

    1.您能说明系统需要10Mbps 还是100Mbps 吗?  

    2.当您提到双向时,每个数据通道是否能够作为输入和输出? (请注意、对于1.8V<->3.3V 转换、TXS0108E-Q1 TOPS 的速率为70Mbps、因此 LSF0108-Q1可与强上拉电阻搭配使用、以达到100Mbps)。 否则、如果您指的是信号方向固定、但每个通道可能不同、则可以在此处使用 TXV0108-Q1/AXC8T245等器件。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    有关您的问题、请查看以下回复。

    1.系统需要10Mbps。

    2.是的,每个数据通道都能够进行输入和输出。

    我们的要求:

    1.我们要在同一  TXS0108E-Q1 IC 中连接 TX 和 RX 通道。 可以连接吗? (一个 IC 连接的输入信号: TXD [3:0]、TXEN、TXER 和输出信号:TXCLK 和 CRS)。

    以太网 PHY 时钟频率为2.5MHz (TXCLK 和 RXCLK)、那么我们可以使用 TXS0108E-Q1 IC 吗?

    参考:检查设计中使用的信号的快照。 (3.3V 信号与 PHY 连接、1.8V 信号与以太网 MAC 连接)

      

    查询:  

    1.如果我们必须使用 LSF0108-Q1 IC 实现10Mbps 数据速率、那么我们是否需要连接上拉电阻器?

    LSF0108-Q1 IC 是否能够在相同的 IC 中输入和输出? (一个 IC 连接的输入信号: TXD [3:0]、TXEN、TXER 和输出信号:TXCLK 和 CRS)。

    请提供您对上述要求/问题的意见/建议。

     

    此致、

    Virali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Virali、

    与提供的图相矛盾、如果 每个通道确实都能够接收和发送信号、那么也可以使用 TXS0108E/LSF0108。 这两个器件都支持10Mbps 和2.5MHz 时钟信号。  

    1.是的、 需要外部上拉电阻、因为 LSF 是基于开漏的转换器。  

    2.是的、LSF 与自动双向信号兼容。 请观看 LSF Logic Minute 视频 、了解这些器件的工作原理。  

    此致、

    插孔