This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:应用问题。

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1401318/txs0108e-application-issues

器件型号:TXS0108E

工具与软件:

嗨、团队:

通过使用 TXS0108E、MCU 控制引脚 OE、在睡眠模式下、大约有0.42V 的电压、此时尚未完全进入高阻抗状态。

请帮助分析原因,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚为高阻抗输入。 仅当其他器件将线路(和 R134)拉高时、才能得到高于0V 的电压。