Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74-Q1, CD74HC4538-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4538-Q1 主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G74-Q1、
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户想知道 SN74LVC2G74-Q1的 CDM ESD 分类等级。
您能帮忙吗?
谢谢!
高志
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G74-Q1, CD74HC4538-Q1
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户想知道 SN74LVC2G74-Q1的 CDM ESD 分类等级。
您能帮忙吗?
谢谢!
高志
尊敬的 Takashi:
您是否想了解 CD74HC4538-Q1或 SN74LVC2G74-Q1?
HC 系列通常具有4kV HBM 和2kV CDM、但如果未包含在数据表中、我们无法保证满足 ESD 规格。
SN74LVC2G74-Q1的 CDM 为1kV。
此致!
Ian
相关的器件模型名称是 CD74HC4538-Q1。
抱歉在其他主题中发布。