This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:针对没有内部上拉电阻器的替代方案征求建议书。

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0101, 2N7001T, TXS0101, LSF0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1404551/txs0101-request-for-proposals-of-alternatives-that-do-not-have-internal-pull-ups

器件型号:TXS0101
主题中讨论的其他器件:TXU01012N7001T、、 LSF0101

工具与软件:

是否有没有没有内部上拉电阻器的等效器件?
单向性较好、不是双向性。

我的询问背景如下。
我们需要以115.2kHz 的频率将 UART 信号电压从1.8V 转换至3.3V。
我们验证了 TXS0101DCKR 的运行情况、该器件在我们公司有着久经考验的业绩记录、但系统停止工作。
在确定问题原因后、发现问题是由内部上拉引起的。
我们正在寻找没有内部上拉电阻器的器件。

我们之前建议使用 TXU0101、2N7001T、但想知道除了这些产品之外是否还有其他产品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Masaki-San、

    TXS0101具有内部上拉电阻功能、由于其驱动器架构基于开漏、因此有助于为 I2C/MDIO 等开漏接口节省空间/BOM。 与此类似的器件是 LSF0101、其内部架构与 TXS0101相似、但由于 UART 信号通常是固定方向、因此可以改用固定方向/方向控制转换器。  

    如果不需要内部上拉电阻、此 TI 登录页面中的转换器 也可以将 UART 信号电平转换为1.8V 至3.3V。

    此致、
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    非常感谢。 我们 再看一下解决方案。

    此致、

    武内正树