This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:如何计算流入74HC14中某个通道的电流?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC14, SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1410016/sn74hc14-how-to-calculate-the-current-going-into-a-channel-in-74hc14

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:SN74AHC14SN74LV14A

工具与软件:

我在一个电路中、10V 电源通过简单的基于电阻的分压器电路降压至5。 如何计算进入由此产生的通道中的电流? 对于74HC14中的每个通道、我可以将哪个电路组合(针对 EGS NPN 和 R)作为等效电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 器件具有高阻抗输入;输入漏电流指定为 II

    当输入电压超过电源轨时、电流会流过 ESD 钳位二极管;如果您的电路依赖于此电压钳位、则必须从外部限制电流。 (其他逻辑系列、如 SN74AHC14或 SN74LV14A、其输入端没有连接至 VCC 的钳位二极管。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cashewmiro:

    这里是正确的。 通常、对于这些超过泄漏电流的 CMOS 输入、了解电流值的唯一方法是测量电流值。

    此致!

    Malcolm