This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G02:|LVC2G02| tPLH 问题 tPHL

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1410011/sn74lvc2g02-tplh-tphl-question

器件型号:SN74LVC2G02

工具与软件:

嗨、团队:

 tPLH 想要将或非门芯片用作逆变器、这需要更高的数据速率和更小的 SER通信 tPHL。

我们最初选择芯片型号:sn74lvc2g02。

我们对这款芯片的参数有如下疑问、在此向您提出以下问题:

1.在 sn74lvc2g02芯片的数据表中、我们只找到了参数 tpd​​、没有找到 tPLH tPHL、tPHL 和|THL-HL|的具体值、但数据表说明 tPLH 和 tPLH 与 tpd 相同。 因此、我想问您、tpd 和 tPLH-tPHL |在数值和物理意义上是否相等?

2.如果它们不相等、您能提供​​tPLH、tPHL 和 tPLH - tPHL 的具体值供我们参考吗?

注意:例如 tPLH 其他芯片的数据表中对 tPLH、tPHL 以及|PSD- tPHL |参数的描述。

谢谢

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数器件都具有对称的输出、因此 tPLH 和 tPHL 是相似的、并且 TI 仅指定 tpd 为最坏情况。

    tPLH − tPHL | 是脉冲宽度失真、即上升沿与下降沿之间的差值。 TI 未对大多数器件指定此值。

    电源电压是多少? 在3.3V 时、LVC 是最快的逻辑系列;在2.5V 或更低电压时、它是 AUC。