This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:通过在控制引脚上添加电阻来提高可靠性

Guru**** 1876410 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74S04, SN7404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409885/sn74avc4t245-improve-reliability-by-add-resistance-on-control-pin

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74S04SN7404

工具与软件:

您好!

我看到了文档  SDYA009C (使用逻辑器件进行设计、这是 TI 的文档)上的一份:  

"这些器件的输入必须通过串联电阻 RS 连接到电源电压 VCC。  

该电阻的大小应确保流入栅极的电流(由过压导致)不超过1 mA。"

我发现文件已 于 1997年6月发布。

我想知道是否所有逻辑芯片 器件都必须遵循这个规则? 或者哪些 序列必须遵循此规则?

文档中是否有任何更新或 制造工艺改进、说明逻辑芯片的输入引脚和控制引脚 不再需要添加电阻器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该句子中介绍了具有多发射极输入的旧双极器件(例如 SN7404、SN74S04)。 对于所有其他器件、请参阅上一段:

    如果需要低电平、则应将输入端直接连接到 GND;如果需要高电平、则应将其连接到与高电平对应的电压源。 通常、这是正电源电压 VCC