This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH4T245:泄漏问题

Guru**** 1832870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1410844/sn74axch4t245-leakage-problem

器件型号:SN74AXCH4T245

工具与软件:

嗨、团队:

客户发现有关此设备的问题。 当 Vcca 和 Vccb 上没有电源时、在1a1或1a2上施加1.8V 电压、Vccb 将具有2.2V 的电压。 我认为这应该是泄漏问题、您能找出原因吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    我怀疑问题很可能是 VCCA 和/或 VCCB 悬空导致的、因此建议确保 VCCA 和 VCCB 处于 GND 或0V (假设器件未损坏)、谢谢。

    此致、

    Michael。