This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS245A:SN74ALS245A-1DBR 和 SN74ALS245ADBR 之间的差异

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS245A, CY74FCT245T, SN74ABT245B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1410659/sn74als245a-differences-between-sn74als245a-1dbr-and-sn74als245adbr

器件型号:SN74ALS245A
主题中讨论的其他器件: CY74FCT245TSN74ABT245B

工具与软件:

大家好!

SN74ALS245A-1DBR 与 SN74ALS245ADBR 之间有何区别?

我已在以下主题中确定 SN74ALS245A-1DBR 不是 EOL。 但我无法在 TI.com 上查看。

(+) SN74ALS245A:EOL 计划-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

数据表中未提及这一点。 您能给我提供 SN74ALS245A-1DBR 的信息吗?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    SN74ALS245A 的-1版本与标准版本相同、唯一的例外是建议的最大 IOL 增加至48 mA。

    该线程已有5年历史。   TI 网页上没有 SN74ALS245A-1DBR。

    下面搜索 SSOP 封装中的相似器件: 通用收发器产品选择;您可能需要 CY74FCT245T 或 SN74ABT245B。