Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507, BOOSTXL-DRV8323RS
器件型号: MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: LVSERVOMTR、、、 BOOSTXL-DRV8323RS
1) LVSERVOMTR
2) MSPM0G3507 + DRV8323RS
电机不工作。
应采取哪些措施使其正常运行?





This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LVSERVOMTR, MSPM0G3507, LP-MSPM0G3507, BOOSTXL-DRV8323RS
器件型号: MSPM0G3507
Thread 中讨论的其他器件: LVSERVOMTR、、、 BOOSTXL-DRV8323RS
1) LVSERVOMTR
2) MSPM0G3507 + DRV8323RS
电机不工作。
应采取哪些措施使其正常运行?





硬件设置
(已选中)1. 移除 LP-MSPM0G3507 中的 PA26 跳线 J18、如下所示。
(已选中)2. 通过以下两种方式之一将 LP-MSPM0G3507 连接到 BOOSTXL-DRV8323RS:
(已选中)3. 要使用 IPD 启动功能、用户需要额外进行以下连接:
三相电流路由到 LaunchPad 上的三个比较器引脚、如下所示
(已选中)4. 将 BLDC 电机的三相连接到 BOOSTXL-DRV8323RS 上连接器 J5 的 A/B/C。
(已选中)5. 将电源的正极和负极连接到电源连接器端子块的 VM 和 GND。
(已选中)6. 在 DRV8323RS 规格内将电源设置为 4.5V 至 48V 之间的电机电压、电流限值为 15A。
(已选中)7. 用 Micro-USB 电缆将 LP-MSPM0G3507 连接到 PC。
(已选中)8. 打开电源。 BOOSTXL-DRV8323RS 上的绿色 VM LED (D4) 应该会打开
(?) 9.完成所有步骤后,您可以开始运行电机。 请参阅软件用户指南或 FOC 调优指南