This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:并行 100kr 的 DRV8706 开路负载检测功能无法正常工作

Guru**** 2797405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1622578/drv8706-q1-drv8706-open-load-detection-with-100kr-in-parallel-is-not-working

器件型号: DRV8706-Q1

尊敬的 T.I.-Team:

我已经测试了 DRV8706 的开路负载检测功能。

DRV8706 控制 H 桥。 H 桥连接到直流电机。 电源电压为 12V。

UDS_LVL = 1.4V 配置为开路负载诊断

根据数据表、对于该配置、电源电压为 12V 时、开路负载检测通常为 22kR、最大值 50kr。

客户的要求是 DRV8706 的开路负载检测必须能够检测>100kr 值的开路负载情况。  

我测试了开路负载检测、没有与电机触点并联的 100kr 电阻器->开路负载检测正常。

我使用与电机触点并联的 100kr 电阻器测试了开路负载检测->开路负载检测 NOK。

我测试了 200kr 电阻器与电机触点并联的开路负载检测->开路负载检测 NOK。

是否知道此问题? 可以帮帮我吗?

BR Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们会在几天内审核并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的提问。  

    客户看到的是预期行为。 如何读取/识别此规格项是 GAP。

    最大 50k Ω 意味着“DRV 如果负载大于 50k Ω、肯定会检测为开路。 因此、它被归类为以下图纸的 C 类。

     

    典型值可以是类别 B.FYI。

    如果您需要更多信息、请发布到内部。 我不会在此分享更多详细信息。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    我不认为我看到的是预期行为。

    您写道:

    最大 50k Ω 表示“DRV 如果负载大于 50k Ω、则肯定检测为开路。

    但事实并非如此。

    这就是我如何测试它:

    1.断开电机连接

    2、连接马达触点 100kr 并联

    3.我在电机触点处测量 55kR(未连接电机)->根据 Datasheed 规范、DRV8706 应检测到开路负载情况。 但事实并非如此。

    4、连接马达触点 400kR 并联

     5.我在电动机触点处测量 95kR -> DRV8706 检测到开路负载->但我认为这不合适。

    电源电压为 12V

    根据我的理解、开路负载检测的最大阈值为 50kr。

    (黄色标记的条件是我的用例)

    请提供更详细的答案来解决我的问题。

    BR Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决