《线程》中讨论的其他部件:LAUNCJXL-F28027F, TIDA-00735, TIDA-00643, MOTORWARE
您好,
我正在尝试为转速在8000到12000 rpm 之间的 BLDC 无传感器电机开发一个 ESC
我已为此应用选择了 LAUNCJL-F28027F 和 BOOSTXL-DRV8301作为评估板
1)我的选择是合适的还是其他主板更适合?
2)是否可以在这样的速度下使用 INSTASPIN FOC 算法?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在尝试为转速在8000到12000 rpm 之间的 BLDC 无传感器电机开发一个 ESC
我已为此应用选择了 LAUNCJL-F28027F 和 BOOSTXL-DRV8301作为评估板
1)我的选择是合适的还是其他主板更适合?
2)是否可以在这样的速度下使用 INSTASPIN FOC 算法?
感谢你的帮助
你好,安东尼,
LAUNCJL-F28027F + BOOSTXL-DRV8301是使用 InstaSPIN-FOC 的有效系统解决方案。 RPM 将取决于电动机中的极对数,因为 RPM =(60 * Fe )/(#极对),其中 Fe 是电动机的电气频率。 InstaSPIN-FOC 在 firmware/GUI ("SpeedRef")中生成速度参考变量,因此您可以计算电动机中的极对数,以获得 InstaSPIN-FOC 所需的 RPM (电频率为100-300 Hz)。
通常,为了获得更高的 RPM,建议在 FOC 上使用梯形,因为使用梯形而不是正弦形换向更易于测量或计算具有梯形的 BEMF 窗口。 您可以为此使用任何 MSP + DRV 解决方案,具体取决于应用所需的电动机电压和电流。
谢谢,
亚伦
你好,Araon,
感谢您的反馈,事实上,我没有具体说明发动机类型,它是24极发动机。
我目前正在评估这两种类型的切换,以确定哪种类型的切换更稳定。 除了 TIDUAK1“TI 为 Drone ESCs 设计高速无传感器 FOC 参考设计”之外,文档还包括 TIDA-00735和 TIDA-00643,该文档显示了将 FOC 与 INSTASPIN 配合使用的可能性,但测试频率高达1.kHz。
1) FOC 算法是否受当前环路带宽的限制?
2)µCs 是,限值以2.5 kHz (取决于硬件)表示,以下哪项能够以该频率工作?
a) F28027F
b) F28069M
谢谢,
安东尼
所需的电流环路带宽取决于 CPU 时钟频率,电动机和预期控制性能。 高速电机需要更高的控制频率(电流控制环路带宽)。 如果使用 InstaSPIN-FOC,60MHz 的 F28027F 可能支持15k~20kHz 控制频率,对于上述 ESC 电机来说,这应该是正常的。
F28069M 控制器为90MHz 时钟频率 CPU,因此支持比 F28027F 更高的控制频率和速度电机。