This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:LRA's 型号或 DRV2605EVM-CT 板制造商

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605EVM-CT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1075329/drv2605-lra-s-model-number-or-manufacturer-of-drv2605evm-ct-board

部件号:DRV2605

大家好,团队

以下是客户提出的一个问题可能需要您的帮助:

客户希望了解  DRV2605EVM-CT 主板上的上帝军电机的型号或制造商。 请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    DRV2605EVM-CT 电机的材料明细表从 《DRV2605EVM-CT 用户指南》的第28页开始。  

    数量 参考代号 供应商部件号 描述 制造商 制造商零件号
    1. AVM1 NRS-2574 ACUTATOR 振动电机,1,3V 9000 RPM,符合 RoHS 桑尼奥 NRS-2574
    1. 执行器-线性振动器,2VRMS 三星 SEMCO1030
    备用执行器–线性振动器,2VRMS AAC 图1036.

    最佳

    克莉丝汀