请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305-Q1 你好
在我的设计中,DRV 是在 MCU 之后供电的。
为了正确加电,所有 DRV IO 针脚都应设置为0。但同时,SPI_CS 应设置为1,以确保现在与 DRV 通信。
当 CS 在 DRV 通电前仍然很高时,我们遇到了几个问题。
正确的加电顺序是什么,特别是该时隙所需的 SPI 针脚值?
谢谢
亚历克斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
在我的设计中,DRV 是在 MCU 之后供电的。
为了正确加电,所有 DRV IO 针脚都应设置为0。但同时,SPI_CS 应设置为1,以确保现在与 DRV 通信。
当 CS 在 DRV 通电前仍然很高时,我们遇到了几个问题。
正确的加电顺序是什么,特别是该时隙所需的 SPI 针脚值?
谢谢
亚历克斯