“线程”中讨论的其他部件:DRV8316, DRV8311, DRV832X, DRV835X, ABS
我对这一项很陌生。我阅读了数据表并配置了设置,但电机规格未正确校准。
我正在使用一台无传感器电机来学习。
万向电机2805/140kV。
您能不能告诉我该电机在该板上是否工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Athivel,
DRV835x 器件更适合于更高电压设计,因为该器件的 VDRAIN ABS 最高额定值为102V,但如果您想将其用于12V 系统,只要电源保持在9V 以上,该系统就可以正常工作。 还有其他设备也可以用于您的应用程序,例如 DRV832x 设备或 DRV8316或 DRV8311设备。 DRV8311和 DRV8316设备都是集成 FET 解决方案,这可能是一个优势,具体取决于您的应用。
在识别电机后,当您尝试操作电机时,电机是否运行平稳? 还是根本不运行? 您是否已尝试根据悬停在上时给出的说明调整电阻估计电流,感应电流估计电流,电动机通量估计频率和最大电流 旁边是符号 ?
注意: 在您使用的 GUI 上,IDRIVE 寄存器值可能默认为1A/2A 源/接收器电流,这对于 EVM 上使用的 MOSFET 来说太高。 我建议在 操作电动机之前将 IDRIVE 设置更改为50mA/100mA 源/汇电流,以避免因 IDRIVE 过高而损坏 EVM 上的 MOSFET。
此致,
安东尼·洛迪