This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:BOOSTXL-DRV8323RH 中使用的 MOSFET

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, CSD88584Q5DC, CSD88599Q5DC, DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1079371/boostxl-drv8323rh-mosfets-used-in-boostxl-drv8323rh

部件号:BOOSTXL-DRV8323RH
线程中讨论的其他部件: CSD88584Q5DCCSD88599Q5DC

您好,
BOOSTXL-DRV8323RH 在用户手册中表示使用的 MOSFET 组件是 CSD88584Q5DC,最大电压为40V (顶部漏极至底部电源)。
升压卡本身(在手册中)表示最大输入电压为54V
主板示意图显示,使用 CSD88599Q5DC,电压为60V!!

BOOSTXL-DRV8323RH 上实际使用了哪些 MOSFET 组件?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    很抱歉,用于 DRV8323 RHEVM 的 MOSFET 是60V CSD88599Q5DC 半桥。 我将记下这一点,以便我们可以更改用户指南 以更正 MOSFET 部件号。  

    感谢您的关注!

    此致,

    安东尼·洛迪