This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:如何测量 DRV8871的负载电流

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871, DRV8210EVM, DRV8251A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1078077/drv8871-how-to-measure-load-current-of-drv8871

部件号:DRV8871
“线程”中讨论的其它部件: DRV8210EVMDRV8251A

测量负载电流的方法:  我们在 PGND 引脚和印刷电路板接地之间插入高精度1欧姆电阻。然后放大电压信号,使其达到1欧姆分辨率并通过 ADC 进行测量。

问题是,即使没有连接负载,仍有几 mA 电流。 “额外电流” 将根据虚拟机而变化,与 IVM 非常相似。  

我们有以下问题:

IVM 是否流入 PGND?

2.您是否有其他方法来测量负载电流?

3.如果 IVM 流入 DRV8871的 PGND,您是否会推荐其他部件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,黄

    [引用 userid="513486" url="~ë/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1078077/drv8871-how-to measure-load-current-of -drv8871"]2. 您是否有其他测量负载电流的方法?

    从 VM 到 GND 会有一些泄漏电流,但令我惊讶的是,mA 范围内会有一些泄漏电流。 您能否提供有关如何测量此电流的更多详细信息? H 形电桥是否处于高 Z 状态? 您使用什么工具来测量电流(万用表,电流探头)?

    [引用 userid="513486" url="~ë/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1078077/drv8871-how-to measure-load-current-of -drv8871"]2. 您是否有其他测量负载电流的方法?

    您的解决方案是测量电流的可接受方法。 我们在一些评估模块中采用了这种方法。 您可以将 DRV8210EVM 视为一个示例。

    您必须牢记的一点是,电阻器的压降不应大于0.3V。 原因是因为 IC 上的所有电路都参考了设备 GND。 如果设备针脚 GND 相对于 PCB GND 高于0.3V,则可能存在潜在问题。

    [引用 userid="513486" url="~ë/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forume/1078077/drv8871-how-to measure-load-current-of -drv8871"]3. 如果 IVM 流入 DRV8871的 PGND,您是否会推荐其他部件?  [/引用]

    如果您需要感应电流,DRV8251A 将是一个不错的选择。 此器件附带集成电流感应放大器,因此无需拆分器件和印刷电路板 GND。 您只需要 IPROPI 引脚上的一个小电阻器。