请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8305-Q1 “线程:DRV8305”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户关心系统的功耗,因此他们希望在开机后将 DRV8305置于休眠模式。 我在数据表状态计算机中发现,IC 是开机后的待机模式,需要通过 SPI 发出休眠命令以使设备进入休眠状态。 是否有任何方法可以让设备通电并使用默认休眠模式来降低功耗?
谢谢,
斯卡莱特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户关心系统的功耗,因此他们希望在开机后将 DRV8305置于休眠模式。 我在数据表状态计算机中发现,IC 是开机后的待机模式,需要通过 SPI 发出休眠命令以使设备进入休眠状态。 是否有任何方法可以让设备通电并使用默认休眠模式来降低功耗?
谢谢,
斯卡莱特
斯卡莱特,您好!
开机后,没有任何 PIN 设置或预配置可自动将 DRV8305置于待机状态。 如 DRV8305状态机 所示,通电顺序是固定的,成功通电后,DRV8305将进入待机状态并保持待机状态。
设备启动后立即将此闲置待机时间降至最低的一个解决方案是使用 nFault 信号作为控制器的 GPIO 中断触发器,通过 SPI 通信将设备置于休眠模式。
此致,
Dung