请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8847 大家好,团队
请告诉我们 VTRIP TA-40℃至85℃的最小和最大值?
因为,我们想知道没有 RSENSE 的 ITRIP 的错误。
我知道最小值为140mV,最大值为16mV。
我的理解是否正确?
此致,
隐藏
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
请告诉我们 VTRIP TA-40℃至85℃的最小和最大值?
因为,我们想知道没有 RSENSE 的 ITRIP 的错误。
我知道最小值为140mV,最大值为16mV。
我的理解是否正确?
此致,
隐藏