“线程”中讨论的其它部件: DRV8833C
大家好,团队
我的客户对数据表有疑问。请参阅下面的问题。
) 如果 Hi-Z 是独立的桥接接口,请检查 DRV8847数据表模式针脚。 数据表中独立桥接接口电路的示意图显示,ISEN12/ISEN34不串联连接 Rsense,而是直接连接到 GND,因此有点混淆。 当应用于独立桥接接口时,是否仍有必要使用 Rsense 串联调节电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户对数据表有疑问。请参阅下面的问题。
) 如果 Hi-Z 是独立的桥接接口,请检查 DRV8847数据表模式针脚。 数据表中独立桥接接口电路的示意图显示,ISEN12/ISEN34不串联连接 Rsense,而是直接连接到 GND,因此有点混淆。 当应用于独立桥接接口时,是否仍有必要使用 Rsense 串联调节电流?
杰森
只要在模式引脚上有一个接地帽,输入将是 Biz (表2中的 Z 状态)。 这将选择与 DRV8833C 不同的独立桥接模式。 要使 DRV8833C 具有相同的逻辑,DRV8847上的模式引脚必须与 GND 连接。
在上面的示意图中,它们可以简单地填充 DRV8833C (VINT)的电容器,并将电阻器填充到 DRV8847 (模式)的 GND。 然后,两台设备在主板上的工作方式都可以相同。
在引脚方面无需考虑任何其他因素。
此致,
瑞安
杰森
在比较驱动能力时,您需要考虑使用 RDSon 和 IOCP (过流跳闸级别)。
DRV8847 - 25C 温度下的典型 RDSon 为1000mohm,IOCP min = 1.6A
DRV8833C - 25C 温度下典型的 RDSon 为1735mohm,IOCP 最小值= 1A
因此,DRV8847在技术上更强,但两者都可以驱动1A。 如果电动机需要1A,两个电动机都可以正常工作。
此致,
瑞安