请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8323 各位专家,您好
我正在使用DRV8323控制电机。 SPI通信正在连续读取DRV8323的状态信息。 当电源即将关闭时,来自DRV8323的状态信息将状态寄存器中的所有值发送为出错。 我很好奇,DRV8323关机后会发生什么情况,以及是否有办法解决此问题。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Banghyun,
当使能引脚为低电平时,SPI总线被禁用(请参阅数据表中的8.4 .1.1 “睡眠模式”部分)。 如果将 SDO引脚上的外部上拉电阻与外部3.3V电源连接, 如果您尝试在使能引脚为低电平时通过SPI发送读取命令,由于SPI总线被禁用,SDO引脚将保持被拉至3.3V, 这将显示 SDO引脚正在返回所有1。 当使能引脚被拉低以使器件进入休眠模式时,MCU需要识别SPI总线数据不再有效。
此致,
Anthony Lodi