This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP814:IN+和IN-电压

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP814
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089100/tmp814-in-and-in--voltage

部件号:TMP814

您好,

我们能否从微控制器驱动IN+和IN-引脚,而不是霍尔效应传感器。

如果是,电压阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    这些是霍尔差动输入,这意味着它们是来自霍尔元件的低电压输出。 微控制器会产生过高的IN+和IN-输入电压。 对于霍尔元素输入,数据表应显示"IN+"而不是"H+"和"IN-"而不是"H-"。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告诉我们如何使用IN+和IN-控制电机的旋转方向

    如果无法使用IN+和IN-,是否有其他选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    让我与团队中的一些专家一起检查这些PIN的功能,我将在当天结束前与您联系。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    这些针脚支持霍尔元件,用于感测单相BLDC电机的BEMF并检测其位置。 这是一个与其BEMF成比例的电压,其振幅通常较低(以mV为顺序)。  

    您需要使用霍尔元件(而不是输出数字输出的霍尔传感器IC),该元件可能会偏置HB电压,并且霍尔元件的输出转至IN+和IN-。  

    霍尔元素的示例可在以下网址找到: https://www.akm.com/us/en/products/hall-sensor/hall-element/

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,  

    当论坛上先前询问时,被告知TMP814可用于刷式直流电机。

    如果正确,如何控制旋转方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    之前有一个误解,TMP814支持单相BLDC驱动器,而不是刷式直流电机。 我在上一个线程中修复了此问题。 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/108.6448万/tmp814-for-brushed-motors

    谢谢!
    亚伦