This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP814:电流消耗

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP814
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089022/tmp814-current-consumption

部件号:TMP814

您好,

我们计划使用TMP814驱动电池供电设备(2S锂离子)中的刷式直流电机。  

当电机不工作时,静态电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    当电机不工作时,它仍处于驱动模式或锁定保护模式。 最小IVCC电源电流为4 mA。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有任何选项可让驾驶员进入睡眠模式? 我们正在设计电池供电设备,因此我们希望静态电流尽可能低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    让我和团队中的一些专家一起检查一下这款产品的功能,我将在当天结束前回复您。  

    谢谢!
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    我理解要求。 但是,由于此设备没有专用的休眠模式,因此最低可能的静态电流似乎为4mA。  

    谢谢!
    亚伦