请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MCT8316Z 您好,我们正在使用 MCT8316Z0R。
我们的团队注意到,可以使用硬件引脚和通过SPI设置寄存器来启用制动功能。
您能否确认制动销在我们使用SPI的情况下没有用处? 这是否有任何缺点?
如果我们计划不使用硬件引脚,并且有100k PD,我们可以将其降低或保持浮动吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我们正在使用 MCT8316Z0R。
我们的团队注意到,可以使用硬件引脚和通过SPI设置寄存器来启用制动功能。
您能否确认制动销在我们使用SPI的情况下没有用处? 这是否有任何缺点?
如果我们计划不使用硬件引脚,并且有100k PD,我们可以将其降低或保持浮动吗?