This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:制动功能

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1089297/mct8316z-brake-functionality

部件号:MCT8316Z

您好,我们正在使用 MCT8316Z0R。


我们的团队注意到,可以使用硬件引脚和通过SPI设置寄存器来启用制动功能。

您能否确认制动销在我们使用SPI的情况下没有用处? 这是否有任何缺点?

如果我们计划不使用硬件引脚,并且有100k PD,我们可以将其降低或保持浮动吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    您的理解是正确的,在MCT设备上,如果您使用串行通信配置制动功能,则设备将使用该配置并忽略制动硬件针脚输入。 在这种情况下,您可以向下拉销。  

    ~Dung