请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301 主题中讨论的其他部件: DRV8300
您好,
我想询问有关使用Drv8301进行引导电容器选择的问题。
在Drv8301 EVM套件板上,电路板上使用0.1uF自举电容器。
我不知道当我们增加PWM频率时,我们是否应该更改自举电容器值。
例如,如果我在80kHz的Drv8301中使用PWM,我们应该使用小于0.1uF的自举电容器值?
此致,
Hiroyasu Matsubara