您好,
你好。 我有一位客户想要了解更多有关汽车驾驶员的信息。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。
我有一个BLDC电机,它带有霍尔传感器,我很想了解如何使用您的软件,以及构建控制器总成所需的任何其他东西,我将重点关注的两种速度是1800 rpm和3600 rpm
您是否提供了任何处理射频的软件,这应该会大大降低线圈的电流,这些电动机上的电压大约为310vdc,3 pH
所以我猜是400V直流电源,给电动机供电应该是所选择的电压,除以3 pH
我有一个BLDC电动机310vdc,我希望以大约1800 rpm的速度运行,然后以3600 rpm的速度运行
现在,您是否提供了一个显示RF输出的驱动程序?
电动机的射频输出?
我想知道这是否是我要找的,我看到其他人测试BLDC电机来运行其他项目,但他们使用了400 VDC电源和insta控制器作为驱动器,TI说
因此,如果我使用400V直流<5安培的电源,我可以预期电压会降低3倍,这是因为各个相位,即insta-spin驱动器
然后,我假设您购买模块来组装此组件,以使电机正常运行,我猜是这样的
我需要哪些项目来开始工作,并让我走上学习之路。
此致,
Ray Vincent