This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:在PWM模式下,电机控制侧无法应用电容式滤波

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1082990/drv8874-in-pwm-mode-the-motor-control-side-cannot-apply-capacitive-filtering

部件号:DRV8874

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

在20K时,PWM提供直流电机的速度控制(输出电流1A),输出可以正常速度运行。 但是,如果在电动机控制侧添加224的滤波电容器,输出方波将成为一个独立于占空比的峰值,从而导致电动机驱动器无法正常工作。

客户想知道8874芯片电机侧为什么不能增加滤波器电容, 它是否与当前配置模式相关? 您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    您能否提供有关驱动程序的客户设置的更多信息? 原理图很有用

    输出8874输出方波变成独立于占空比的峰值,导致马达驱动无法正常工作。 [/引述]

    客户能否提供输出电压和电流的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    客户是否有任何反馈? 问题是否已解决?

    我现在要关闭此TT,但如果客户需要进一步支持,您可以回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pablo:

    感谢您的帮助/

    刚刚获得一些新的信息,如下所示:

    在输出处添加滤波电容器C100/(224/100V),输出波形将异常。  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    感谢您的更新。

    我觉得电容太大了。如果这个电容器用于在输出中进行噪声过滤,我建议从1nF开始,慢慢上升,直到异常波形开始出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pablo:

    去除输出处的滤波器电容后,电动机工作正常。 但是,与输入波形相比,电机侧有部分输出波形,并且占空比被压缩。 为什么? Willithas对电动机驱动器的影响?

    上面的黄色通道是输入PWM信号F=32K,50 % 占空比。 蓝色通道是电机侧的输出波形,但占空比压缩了一段时间,概率是随机的。

    Thanks and regards,

    Cherry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    对我来说,这看起来像是当前的法规。 您是否可以要求他们测量占空比压缩时的关闭时间?