请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV2605L-Q1 “Thread:DRV2605L (线程:DRV2605L)”中讨论的其它部件
如何使用数据表第60页上“11.1 2波形库效果列表”一章中的“效应ID号”? 有没有关于图书馆的指南? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何使用数据表第60页上“11.1 2波形库效果列表”一章中的“效应ID号”? 有没有关于图书馆的指南? 谢谢。
您好,Kevin:
这些效应ID号是在DRV2605L的“波形序列发生器”功能中选择波形的方式
数据表中的8.3 .5.2 节1波形序列发生器
波形序列发生器最多可支持8个效应ID。 这些效应ID可编程为寄存器0x04至0x0B
一旦触发波形序列发生器(通过I2C使用GO位或硬件触发器),波形将按REG的顺序播放。 0x04至0x0B
没有专门的文档对此进行解释。 数据表的8.3 .5.2 第1节是最佳资源
如果您有任何其他问题,请告诉我!
此致,
亚瑟