请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV3205-Q1 您好,
我有8件 DRV3205-Q1和5件 DRV8.3055万 (所有原稿和未使用的,以前在摩丝上购买)。
如果有人想将其更换为DRV8305N,是否有人想将其更换为DRV8305N? 比如1:1
此致,
亚当
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我有8件 DRV3205-Q1和5件 DRV8.3055万 (所有原稿和未使用的,以前在摩丝上购买)。
如果有人想将其更换为DRV8305N,是否有人想将其更换为DRV8305N? 比如1:1
此致,
亚当
您好,Adam:
从TI的角度来看,我们不能直接接受您的退货,因为这是通过mouser购买的。 鉴于数量,我建议您保留这些产品以供将来的项目使用,或者如果Mouser接受换货/退货,则直接与Mouser合作。
如果您打算与其他论坛成员交换,我必须注意,TI不保证也不支持任何不是直接从TI商店或授权渠道购买的器件。 您收到的任何不是来自上述来源的样品必须自行承担风险。
此致,
粪便