主题中讨论的其他部件:DRV8316
您好,
我在过去的一周里一直在广泛地评估这份评估报告,我有一些问题。
1)关于转换速率设置,观察到的转换速率与设置的转换速率设置有很大不同。 我看到数据表中仅列出了典型值,因此我猜在DRV8316中如何实现SR方面存在很大差异。 DRV8316有多少错误? 此错误在不同的DRV8316批次之间是否有很大差异,或者它们或多或少具有确定性? 是否也取决于此电机? 我们只想分析这一事实,即此功能中的变化不会显著影响电机性能。 以下是测量的转换速率与我观察到的设置转换速率之间的比较,以供参考:
25V/us: 44.4V/us
50V/us:46.2V/us
125V/us:214.3V/us
200V/us:342.9V/us
2)关于主动消磁,我如何进行测试/验证它是否发挥了作用?
3)我对如何实施逐周期电流限制感到困惑。 数据表的8.3 11部分指出,VREF用于参考I/V转换器,但在AVDD 13中,它表示8.3 用作参考? 如果前者正确,则SOx输出取决于VREF/Ilim针脚处的电压(与同一针脚设置的VILIM相比)时,电流限制如何工作?