请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8321R 大家好,
我正在为我的项目使用DRV8323RS,并且使用DVDD驱动小型电路。 在正常运行中,一切正常,但我注意到当我对DVDD端子短路时,门信号输出变为零。 但显然,从DRV8323RS的电路中,我发现栅极信号驱动与DVDD电源无关。 这可能是什么问题?
我在此处附上波形的屏幕截图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我正在为我的项目使用DRV8323RS,并且使用DVDD驱动小型电路。 在正常运行中,一切正常,但我注意到当我对DVDD端子短路时,门信号输出变为零。 但显然,从DRV8323RS的电路中,我发现栅极信号驱动与DVDD电源无关。 这可能是什么问题?
我在此处附上波形的屏幕截图。
您好,Sohaib,
感谢您在BLDC汽车驱动论坛上发帖! 我有一些问题,以便更好地了解这个问题。
1.对于上面显示的波形,对于GHA波形,您是否测量此信号相对于接地?
2.执行上述测试时,您是否连接了电机?
3.您能否提供一个波形来显示GHA至GND,DVDD至GND和nFAULT至GND? 我想看看是否有故障正在触发。 您是否还能提供一个波形来显示GHA至GND,DVDD至GND和Inha至GND? 我想知道输入是否一直保持。
4.您用于驱动DRV的电源电压是多少? 电源上设置的电流限制是多少?
此致,
安东尼