This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8321R:DVDD短路的DRV8321R输出门信号

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1086591/drv8323r-drv8323r-output-gate-signals-with-dvdd-short-circuited

部件号:DRV8321R

大家好,

我正在为我的项目使用DRV8323RS,并且使用DVDD驱动小型电路。 在正常运行中,一切正常,但我注意到当我对DVDD端子短路时,门信号输出变为零。 但显然,从DRV8323RS的电路中,我发现栅极信号驱动与DVDD电源无关。 这可能是什么问题?
我在此处附上波形的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sohaib,

    感谢您在BLDC汽车驱动论坛上发帖! 我有一些问题,以便更好地了解这个问题。  

    1.对于上面显示的波形,对于GHA波形,您是否测量此信号相对于接地?  

    2.执行上述测试时,您是否连接了电机?

    3.您能否提供一个波形来显示GHA至GND,DVDD至GND和nFAULT至GND? 我想看看是否有故障正在触发。 您是否还能提供一个波形来显示GHA至GND,DVDD至GND和Inha至GND? 我想知道输入是否一直保持。  

    4.您用于驱动DRV的电源电压是多少? 电源上设置的电流限制是多少?

    此致,

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sohaib,

    您是否需要更多帮助?  

    谢谢!
    亚伦