请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MCF8316A 您好,
我有一个使用MCF8316A的应用程序,它带有定制的无传感器BLDC电机,需要非常高效地运行。 我现在有电机在旋转,我认为我了解可用控制的基本知识,但我正在寻找一些有关调整各种参数以优化功耗的指导。
现在我手动输入我手动测量的R,L和BEMF常量。 在收到上一篇文章的建议后,我将SPD_LOW_KP设置为10,SPD_LOW_KI设置为1。 我没有做任何其他看起来相关的参数调整。
我可以从这里做些什么来提高效率?
谢谢!
Mitcham